This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:电源定序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055955/lmp92066-power-supply-sequencing

器件型号:LMP92066

你好。 我在一些 ERAD 程序中一直使用 LMP92066、现在希望在生产硬件中使用。 在两个电路板中、-5V 引脚短路(1.7欧姆)、器件消耗的直流电流过大。 这些设备现在已损坏。 器件的导通是否取决于电源序列? 我应该先打开-5V、然后打开+5或+5V、然后再打开-5V 吗? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在这里讨论 VDDB (+5V)和 VSSB (-5V)电源?

    对于-5V 运行、VDD 应为+5V、VDDB 应为0V、VSSB 应为-5V。 在 POR 时、输出应遵循 VSSB 电源至-5V。

    基本上、VDDB - VSSB 应该最大为5V

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有您所指出的连接、所以我的问题是 VSSB (-5V)应该在 VDD (+5V)之前打开、或者在 VDD 周围打开、然后是 VSSB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、您能确认您已接地 VDDB 吗?  如您所述、将 VDDB 连接到+5V 可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDB 在我的应用中连接到接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    该器件不需要特定的电源斜升序列。  您可以共享原理图吗? 这可能会给我们一些提示。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中,VIO 连接到5V (P5P0V)?

    建议的最大 VIO 电压为3.6V。 请将相同值更改为3.3V。 此外、VDD 电源必须能够提供至少50mA 的拉电流。

    此致、

    AK