This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261多路复用激励电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, TMUX1308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056014/ads1261-ads1261-multiplexed-excitation-current

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

尊敬的 Sirs

我将使用 ADS1261和两个8通道差分多路复用器对五个电桥进行采样。  一个多路复用  器将用于开关和测量差分电桥输出、另一个将用于开关和测量电桥电源电压。  第二个多路复用器还将切换电桥激励电流。  电桥的激励电流将为1mA、源自 ADS1261电流源。  我的问题是,考虑到多路复用器是先断后合器件, 当电流源在开关过程中卸载时,对 ADS1261电流源有何影响?  感谢你能抽出时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果 IDAC 处于打开状态但未连接(悬空)、它们将趋向于将 IDAC 输出引脚上的电压拉至电源轨(AVDD)。 IDAC 需要一定的合规电压才能工作、即 ADS1261上的 AVDD-1.1V。 因此、随着 IDAC 电压接近电源、输出电流可能开始下降。

    当多路复用器被切换且 IDAC 现在有一条接地路径时、电路将在一段时间内纠正。 此时间取决于 IDAC 输出端所见的任何滤波(RC)以及 IDAC 引脚上的现有电压。 我想、如果多路复用器在很短的时间内关闭、您将不会看到任何大的变化。 例如、在查看 TMUX1308时、开关时间处于10s 的范围内。 我怀疑这会引起任何问题。

    但是、您始终可以使用 ADS1261的可编程延迟来确保 ADC 在开始转换之前等待 IDAC 稳定的小窗口。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。  我使用的多路复用器的转换时间通常为40ns、最大为60ns  我通常使用可编程延迟。  我的采样率相对较慢、因此我可以留出足够的稳定时间。  感谢你的帮助。