This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADCPRO, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055502/ads1220evm-ads1220evm

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1220

您好!

我需要有关 ADS1220EVM 板的帮助

https://www.ti.com/tool/ADS1220EVM#order-start-development?_ticdt=MTYzNzMzNDMyM3wwMTdkMDAyZDI2ZTcwMDAzNmJjMTY2OTY3MmExMDUwNzIwMDFlMDZhMDBiZDB8R0ExLjIuMzg3MTAyNTY5LjE2MzYzODU0OTk

随附的软件不会安装、Windows 会将其标记为安全风险。

该软件需要2次单独下载、如下所述:  

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999812/ads1220evm-installation-problem?_ticdt=MTYzNzMzNDM5N3wwMTdkMDAyZDI2ZTcwMDAzNmJjMTY2OTY3MmExMDUwNzIwMDFlMDZhMDBiZDB8R0ExLjIuMzg3MTAyNTY5LjE2MzYzODU0OTk

一个是 ADCPro (主软件)、另一个是专用于 ADS 板的 ADCPro 插件。  

https://www.ti.com/tool/ADCPRO

问题是当我尝试在 Win 10机器上安装 ADCPro 时、Windows 会将安全风险标记为安全风险、并且不允许我安装它。  

ADCPro 专为 WIN7而设计、尚未更新或没有用于在 Win 10上安装的软件凭据。  

请对此提供帮助。  

在此请 Bob Benjamin 先生更新软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fardin、

    我们现在将对此进行研究。  我的理解是、该软件收到了 Windows 10更新并经过测试。  但是、我们将确认这一点。  您可能需要获得管理权限才能安装软件。  由于许多工程师在感恩节假期、我们将延迟一些时间才能解决您的问题。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  
    我在我的计算机上具有管理员权限。 Windows 将软件标记为安全风险...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fardin、

    我获得了硬件的本地副本、并在我的 Windows 10计算机上安装了该软件(请参阅下面我的特定版本)。  在我的情况 下、软件安装顺利、没有任何警告或问题(即没有关于安全风险的消息)。  我首先安装了 ADC Pro、然后安装了 ADS1220插件。  我使用了 Bob 的 E2E 帖子(以下链接)中的链接。   我怀疑您可能具有一些导致问题的其他安全措施。  安装软件后、我确认 EVM 正常运行。  请注意、需要重新启动才能使软件正常运行。  我对你遇到的困难表示歉意。  我将与团队中的软件专家核实、看看他们是否对如何解决此问题有任何想法。  可能需要几天时间、因为下周有很多人在度假。  在平均时间内、您是否有另一台计算机可以尝试使用(具有不同安全限制的计算机)?  此外、 您能否通过选择 开始 > 设置 > 系统 > 关于来确认确切的操作。 以显示如下所示的弹出窗口?

    第一个软件安装是 ADCPro 软件、可从 ADCPro 工具页面下载:

    https://www.ti.com/tool/ADCPRO

    第二部分软件是 ADS1220EVM 插件、可从以下位置下载:

    https://www.ti.com/tool/ADS1220EVM

    最棒的餐厅

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    请参阅以下内容了解我的 WIN 规格:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的第二台计算机:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fardin、

    我们的软件专家现在正在研究这个问题。  感谢您验证您的 Windows 操作系统。  根据您的操作系统,软件应该可以在您的计算机上运行。  我假设您已经尝试了两台计算机。  对吧?  第二台计算机的行为是否与第一台计算机相同?  此外、请确认您未使用旧下载。  我非常确信情况确实如此,但问题令人惊讶,因为有多人在我们的 Windows 10计算机上安装了该软件,而不会出现您提到的问题。  

    同样、很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    我很确定我已经在以下位置下载了最新版本: https://www.ti.com/tool/ADCPRO
    页面上的下载链接显示它是在2012年发布的... 这已经很旧了...  
    如果有更新版本、我似乎找不到它...  

    我已经尝试过两台计算机、它为我提供了相同的错误或安全警告...  

    感谢您对此给予的关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fardin、

    我们的软件专家刚刚更新了 ADC pro、并对 安装程序进行了签名、以便 Windows 10不会出现问题。  他确认更新已生效。  请尝试一下( https://www.ti.com/tool/ADCPRO )。  如果仍有问题、请拍摄您遇到的任何问题的屏幕截图。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    已安装软件、不再出现错误按摩...  

    这项工作做得很好... 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个结果。  不用客气。