This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256

Guru**** 2519240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054203/ads1256-ads1256

器件型号:ADS1256

大家好、

我使用 ADS1256波共享器 件通过 Raspberry PI CM4读取交流电流、因为我有新的 CT (电流互感器)读取电流值、但我甚至不知道如何进行连接和读取电流值。 因此、有人提供一些输入来快速开始我的任务、要读取我正在使用的电流值和电流传感器是 YHDC、请查看以下 URL 以了解更多信息。

此致、

萨加尔米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    您可能会尝试查看此参考设计以获取一些有用信息。 它不使用 ADS1256、但测量原理应相同:

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的回复、  

    实际上、我 已经完成  了 https://www.ti.com/tool/TIDA-00454的设计 并链接了您共享的内容。 现在、我连接了 sct003 15A/1V 电流传感器、将其连接到灯泡的相位线、即60W 、传感器的输出被馈送到 ADS1256传感器、我在读取电流时仅使用了电压读取代码、我以前只打印原始数据 我得到了0.019131和0.010231… 继续、这样我如何才能确保我获得的是实际电流。 或如何将原始 电流数据转换为实际电流、单位为安培或毫安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    诚然、我不知道 CT 输出电压是如何变化的。 网站指出、输出是与电流成比例的小交流电压。 因此、您必须了解该电压与电流的关系(比例/衰减系数是什么)、然后将其应用于 ADC 输出代码。 我不知道还有很多其他的东西

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Sagar

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    在我的项目中、我将使用具有 RPI 的 ADS1256传感器、 根据每秒数据表、它可以 读取30K 个样本、在读取交流电压时、它仅提供600-700个样本、我尝试将 SPI 速度更改为不同的频率、当我更改 频率时、它读取失败、它也无法识别 ID 就像它显示 ID 3或某个时间一样、它显示 ID 15、因此当我更改 SPI 模式时、即使还有一件事也无法读取。 那么、我如何设置 SPI 速度以及如何选择 SPI 模式我已经浏览过一些博客、但他们只提到了不同的模式、但我如何根据我的要求进行设置。

    此致、

    萨加尔姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    您似乎已启动新的主题以解决此问题。 因此、我将关闭此主题、因为原始问题似乎已得到解答。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

     是。