This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:如何计算 ADC 的噪声

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055599/ads131m08-how-to-calculate-noise-of-adc

器件型号:ADS131M08

您好!

我已将 ADS131M08用于交流线路电压感应应用。

请帮我计算原始数据中存在的噪声。

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好!

    编辑:我的电线越过了问题的要求、因此您可能 在回复电子邮件中看到了一个截然不同的答案。 我在下面进行了修复。

    有关该主题的精彩视频、请访问 :https://training.ti.com/adc-noise-measurement-methods-parameters 

    假设您使用的是 ADS131M08 GUI、只需捕获波形、导航至频谱分析页面、然后查找频谱和 SNR 等其他常见噪声规格。 如果您不使用 EVM,我将使用 [GUI]模拟工程师计算器 ,该计算器可以获取 ADC 数据并计算相同的值。 这可以在数据分析工具套件(FFT/HYS)页面上找到。 如果您有其他一些 MATLAB 信号分析工具、也可以使用它。

    有一点需要注意的是、直流性能和交流性能可能稍有不同、因此如果您有感兴趣的频率、我建议您在感兴趣的频率下获取数据。 例如、此器件非常适用于利用50/60Hz 的电子计量应用。 因此、测试该噪声的一种好方法是施加幅度接近 ADC 满量程范围的50Hz 或60Hz 信号、然后获取 SNR 以重新计算噪声。 较高的振幅有助于将信号与噪声分开、因此这些误差不会添加到计算中。  

    最棒的

    Cole