This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:ΣΔADC 位 Δ Σ、具有轨到轨运算放大器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055660/ads125h01-24-bit-adc-with-rail-to-rail-opamp

器件型号:ADS125H01

  ΣΔ 推荐 使用具有 轨到轨 运算放大器 ADC 的24位 Δ Σ ADC。 此外、它需要少量、低价格且无需采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    您的输入测量范围是多少?您需要什么增益? 与任何其他仪表放大器一样、大多数具有 PGA 的 ADC 具有某种共模电压限制。 但是、如果您告诉我您正在测量的是什么、我们可以尝试找到适合您的应用的 ADC。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在智能手表上用于测量由光电二极管放大的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    感谢您提供这些信息。 您是否知道需要施加到 ADC 的实际电压以及 ADC 需要支持的增益? 光电二极管输出电压可能会因应用而异、因此这不足以提供建议。

    此外、您是否只需要1个 ADC 通道? 或者、您是否需要多个通道来读取多个传感器输入?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压不得大于2V。

    ADC 运算放大器的最大放大倍数为16。

    需要 1通道 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、HY、

    您是否需要测量差分信号? 或者它是单端的、以便光电二极管输出之一始终接地?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    由于您在原始线程中引用了 ADS125H01、因此我要指出、该 ADC 可以支持您所述的电压。

    我们有一个基于 Excel 的计算器工具、可帮助确定您的输入信号是否可应用于 ADC: https://www.ti.com/lit/zip/sbac234

    下面是该工具的屏幕截图、其中显示了2V 差分信号如何使用1的增益确定处于 ADS125H01的范围内。 如果您对该工具、这些结果或 ADC 有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩