主题中讨论的其他器件:ADS8688、
您好!
我尝试读取 ADS8688 ADC 输入、但无法读取。 请您审核并提供反馈。
原理图如下。

我尝试 在 https://github.com/siteswapjuggler/ADS8688a 中共享 Arduino 代码
然后、我在每个通道中看到始终恒定的电压、另一方面、输入没有电压、ın 通道0有1V。 但它会看到所有电压为5.07V 的通道

此外、我还将 Arduino 代码中的范围更改为 R6。

此外,如果您可以分享任何应用示例,我还想使用 Raspberry PI 4来构建此电路。
谢谢、此致。