This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:开通道有噪声

Guru**** 2782495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054232/ads1115-opened-channel-has-noise

器件型号:ADS1115

您好、E2E、

I SET;
AN0和 AN1 -> CH1、开路(无信号)
AN2和 AN3 -> CH2具有模拟输入。

当 I2C 时钟为200kHz 时、CH1和 CH2正常。 然而、当时钟频率变为400kHz 时、CH1具有与 CH2上的模拟输入同步的噪声。

访问器件的步骤如下:
① PointerRegister 0x01 Write⇒ConfigRegister
0x90 0x01

μ ②配置寄存器写入
0x8B 0xE3
单次转换1.
AN0-AN 000
±0.256V 101
SingleShootMode 1
数据速率111
COMP_MODE 0
禁用比较器0011

③ Waite 2ms

④ PointerRegister 0x00 Write⇒ConvertionRegister
0x90 0x00

μ ⑤转换寄存器16位读取
0x91 2字节读取

⑥ PointerRegister 0x01 Write⇒ConfigRegister
0x90 0x01

μ ⑦配置寄存器写入
0xBB 0xE3
单次转换1.
AN2-AN3 011
±0.256V 101
SingleShootMode 1
数据速率111
COMP_MODE 0
禁用比较器0011

⑧ Waite 2ms

⑨ PointerRegister 0x00 Write⇒ConvertionRegister
0x90 0x00

μ ⑩转换寄存器16位读取
0x91 2字节读取

问题1:TI 能否就此案例提出建议?
问题2:访问过程是否有问题?

Bast 此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    访问过程没有立即出现任何问题。 是否可以共享以下内容?

    • 完整的原理图
    • I2C 事务的范围捕获以及 I2C 事务的一些特写捕获、以便更好地查看时钟和数据时序。
    • 有关所见噪声的更多说明。 转换结果中是否显示了这种情况? 如果是、您能否在有噪声影响的情况下共享数据?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。
    我想通过私人邮件向您发送信息。
    如果我向您申请朋友、您是否接受?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    当然! 您可以随时发出朋友请求、您可以很高兴地分享一些更敏感的信息。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我向你申请了一个朋友。
    我在"9.5.1.3 I2C 速度模式"上找到了有关400kHz 时钟的说明。

    在启动条件之后、似乎需要发送一个00001xxx 的特殊地址字节来激活快速模式、这对于所有访问操作是必要的吗?

    什么是 HS 主代码? 是什么决定了它?

    它会在 tBUH 之后立即发送00001xxx 吗?

    此致、
    ACGUY

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我已接受您的朋友请求。 请随时发送相应的示波器截图/原理图。  

    关于高速模式... 此模式仅用于大于400kHz 的速度、因此不应应用于您的情况。 高速模式由发送字节0000 1xxx 的控制器激活、其中'xxx'是由 MCU/控制器确定的主代码。 该字节应在初始 START 命令之后立即发送、并将 ADC 置于高速模式、直到发出 STOP 命令。  

    由于您使用的是400kHz I2C 速度、因此此模式不应适用于您。  

    此致、
    Aaron Estrada