This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:内部精度计算

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055877/ads1248-internal-accuracy-calculation

器件型号:ADS1248

降级器、

ADS1228的分辨率为24位。 但转换器内部的采样精度是多少? 例如、在 ADC 中、内部误差包括反向电压误差、PGA 误差、 量化误差等。。您可以使用计算公式来指定这些采样误差吗?

另一个问题 是、在下面的测量系统中、包括内部误差和外部电路误差在内的总系统采样误差是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您可以尝试查看我们的精密实验室- ADC 材料、特别是有关误差源和噪声的部分: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    通常、使用平方和根(RSS)方法将不相关的误差源相加、其中每个项进行平方、所有项加在一起、然后取平方根来找到最终值。 这在高精度实验室培训材料中进行了讨论。

    特别是对于热电偶、我们有一份应用手册"热电偶测量基本指南"。 本文档包含大量有关测量热电偶的多种不同方法以及如何考虑系统中的误差源的信息: https://www.ti.com/lit/sbaa274

    请查看此信息、如果您有任何具体问题、请告知我。 谢谢!

    布莱恩