Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF82EVM 主题中讨论的其他器件: DAC38RF82
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我们使用 xinlinx 的 VCU118 FPGA 开发套件与 DAC38RF82EVM 进行通信、并使用 DAC38RF82EVM 的 JESD204B 接口。
您还需要购买 JESD204B IP 吗?
我们是否可以根据 JESD204B 通信协议直接编写代码、以实现 VCU118和 DAC38RF82EVM 之间的 JESD204B 接口通信?
非常感谢。
此致、
Yuki