This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:#PENIRQ 4线触摸屏响应

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055590/tsc2046e-penirq-4-wire-touch-screen-response

器件型号:TSC2046E

大家好、团队、

您能否帮助我调试客户在 TSC2046E 触摸屏控制器上看到的某些行为?

客户实施了此器件、通过4线接口直接连接到 KD024B-3AFPC 触摸屏。 它们通过相同的3.3V 电源轨为 Vcc 和 IOVDD 供电。 #PENIRQ 直接连接到 MCU。

问题是、当与电阻式触摸屏发生接触时、我们希望从#PENIRQ 引脚看到所连接的波形是否为行为。

从我所阅读的文档和其他 E2E 帖子中、我希望与触摸屏接触、以便将4线制接口引脚拉低、包括波形上显示的 X+以及#PENIRQ。

有没有关于我们如何识别为什么#PENIRQ 和 X+信号可能显示这种立即振铃而不是清晰的逻辑低电平的想法?

谢谢、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否处于断电模式? 位 PD0=0吗?

    触摸屏和用于触摸屏连接的 IC 之间是否有长电缆? 看起来引脚已变为低电平、但电缆电感 在低电平时已存储能量、这会通过杂散电容进行振铃以产生振铃。 如果电缆较长、请尝试缩短其长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦检测到触控、您可能还会看到面板的机械弹跳。 将手指放在面板上的时间更长、然后查看电压是否在振铃后稳定至最终值