This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:用于24位 ADC 的差分增益放大器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA280, ADS127L11, THS4551, OPA187, INA821, INA828, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052361/ads127l11-differential-gain-amplifier-for-24-bit-adc

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件:PGA280THS4551OPA187REF5025INA821INA828TINA-TI

你好、

我有一款即将投入生产的产品、它使用了新的 ADS127L11 24位 ADC、其前面有一个 PGA280用于信号增益。  对于我们在该系统中所需的速度、精度和噪声、这是一个完美的匹配、为我们提供了在宽温度范围内具有出色直流精度所需的宽输入共模范围。

我提出了一个新设计、该设计在噪声方面将要求更高。  PGA280是一款出色的放大器、但它的噪声贡献似乎能够在合理增益下防止超过~15个无噪声位。

为了保持 PGA280出色的直流精度、低温漂和宽共模输入、同时显著降低噪声、TI 是否 对 信号链有任何建议?  我需要可调增益、但我完全不反对为此目的使用具有不同精密电阻器的模拟开关。

我考虑了一个 OPA187 -> THS4551、该器件具有4倍的增益模拟开关-> ADS127L11。  有什么想法?  我对其他 ADC 也比较开放、但实际上我们对该器件的性能非常满意。
目前使用 REF5025、但我也对其他基准开放-尽管我们发现基准与放大器相比在噪声方面可以忽略不计。

像往常一样、欣赏任何见解、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我认为、使用 THS4551作为单端到差分转换、驱动放大器并使用 OPA187这样的放大器来控制增益是一个很好的选择。 首先、我会问您如何操作 ADS127L11以及您的系统需要何种性能。 虽然 ADS127L11是我们的最新转换器、但根据您所需的性能、使用我们的其中一款具有集成 PGA 的器件可能更容易。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    嗯、我稍微切换了一下齿轮。  这一个的设计要求很难满足。  低噪声、高输入阻抗、低输入偏置电流、宽温度范围、宽共模范围、高增益、快速稳定(多路复用系统)。  我知道、我不会要求太多。

    在尝试了几个不同的想法之后、我找到了一个能够很好地进行仿真的放大器。  几乎。  它可以很好地模拟 INA828、但该部件的物理尺寸对我来说太大。  我在数据表中找不到任何合理的理由、这会导致我相信 INA821也不是完全可以接受的、但这是一个可怕的模拟。

    我们是否有机会通过电子邮件发送此信息?  我想与您分享一些 TINA-TI 设计、但它们被视为是公司专有设计、我无法在此处发布。

    此时、我知道这可能属于放大器论坛、因此如果您想将其移到这里、我绝对理解。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您想直接分享设计、我已向您发送电子邮件!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    我已将问题转到放大器论坛、因为它在那里看起来更合适。  很抱歉给我们带来了麻烦!

    此致、