This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:DAC7760菊花链

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055294/dac7760-dac7760-daisy-chain

器件型号:DAC7760

大家好、

我目前想使用菊花链方法来控制两个 DAC7760、可以控制第一个 DAC7760 (0v ~ 10V)、
但第二个 DAC7760无法控制、您有示例代码或任何信息可供我参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、  

    很抱歉、我没有任何使用菊花链方法来控制两个 DAC7760的示例代码。 也许您可以分享您的原理图? 可能有一些物理因素会阻止这种运行模式。

    通常、我不建议使用菊花链模式。 这可能很难正常工作、并且由于第8.3.10.1和8.3.11.1节中概述的一些器件与 SPI 相互作用的问题。 我认为该器件更易于与控制器搭配使用、控制器可以处理两组独立的 SPI、或者具有具有具有单独/CS 选择和门控 SCLK 的并行 SPI 线路。

    我可以通过 E2E 消息与您联系吗? 我认为直接讨论这一点会更容易。 我可以与您建立好友关系、我们可以在那里进行对话。

    吴约瑟