This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:ADS7042的结温(Tj)

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054938/ads7042-junction-temperature-tj-for-ads7042

器件型号:ADS7042

你(们)好

我正在寻找 ADS7042IDCU 的结温(Tj)、但无法在数据表中找到它

那么、您能告诉我答案吗、非常感谢!

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    数据表中列出了所有可用的热性能信息。  不过、此信息可用于求解其他所需参数。

    有关该主题的精彩视频: 如何估算结温

    或者简短的文档、了解该主题: 如何使用 热指标正确评估结温

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cynthia  

    感谢您的回答。

     我需要结温值、因为我必须计算功率耗散以进行热分析。

    根据您的建议、我可以使用公式计算 PD、但数据表不提供这些值。
    由于这是一个 ADC、我认为不会有 Vin/Vout/Iout/IGround 值、如果我能够获得这些值、它们将是模拟输入和数字输出数据线路、我认为 PD 不会完全依赖于数据线路。

    请澄清我是否错了。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器 件的功耗主要是由 AVDD 电流引起的、所有其他源都足够小、可以忽略或估算。 查看数据表、图26和27显示了 AVDD 的电流消耗。  

    所有其他值都将根据采样率和电压而变化、但与 I_AVDD 相比、所有其他值仍然很小。

    如果您对这些值感兴趣、以下视频提供了相关信息。  

    SAR ADC 功耗调节 -实际上、ADS7042是本视频中使用的器件、因此可将求解的值用作您的应用。  

    此致

    Cynthia