请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298RECGFE-PDK 您好!
我想使用 RLD 驱动器来消除系统中的额外噪声、但在 ADS1298ECG-FE 用户指南中、我看到不同的端口、 ECG_SHD_DRV 和 ECG_RL。
ECG_SHD_DRV 和 ECG_RL 之间的区别是什么、我应该将它们中的哪一个用于 RLD 驱动。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 RLD 驱动器来消除系统中的额外噪声、但在 ADS1298ECG-FE 用户指南中、我看到不同的端口、 ECG_SHD_DRV 和 ECG_RL。
ECG_SHD_DRV 和 ECG_RL 之间的区别是什么、我应该将它们中的哪一个用于 RLD 驱动。
提前感谢。
您好、Stefano、
欢迎来到 E2E 论坛!!!
请参阅下面类似的 E2E 帖子、了解 EVM 上的 ECG_SHD_DRV 的描述。 ECG_RL 用于偏置患者并改善应用的 CMRR。
谢谢
-TC