This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:输出噪声电压与频率间的关系

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1220, DAC8831EVM, DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050217/dac1220-output-noise-voltage-vs-frequency

器件型号:DAC1220
主题中讨论的其他器件:DAC8831EVMDAC8831

各位专家:

我可以寻求帮助吗?  我只想在 DAC1220的数据表中确认第5页。 输出噪声电压与频率间的关系。
这里意味着什么频率? 这是截止频率还是 电源噪声频率? 希望您能帮助我理解。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个有关 DAC1220的问题。  SNR 有什么值?

    一个更常见的问题: 哪个 EVM 板的直流输出噪声更低?  DAC1220EVM 或 DAC8831EVM?
    我们的客户项目需要一个简单的 DAC。 DAC 用于设置0V 和25V 之间的恒定限值、分辨率应为16位或更高、噪声应尽可能低。  DAC1220EVM 和 DAC8831EVM 具有分辨率和电压、但我找不到有关噪声的数据。

    希望您能帮助我们。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    第一个问题、该图是噪声 与输出频率间的关系。 DAC8831EVM 没有类似的图、但输出噪声为18nV/ √Hz。  如图所示、DAC1220在直流条件下的输出噪声较高。  DAC1220是一个旧器件、遗憾的是 我们没有任何 SNR 数据。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald/Katlynne、

    感谢您发表这篇文章。

    我想要求澄清 18nV/√Hz。 我们如何获得这个小噪声以及该单元中的频率是什么意思?

    谢谢!

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我找到了这个较旧的 e2e (链接)、它分享了一些有关 DAC8831中电阻器噪声的更多信息。 热电阻器噪声与频率无关、这就是为什么 DAC8831没有一个与 DAC1220数据表中的图相似的原因:

    查看我链接的 e2e 帖子的最后一个回复中共享的附件。

    DAC8831是无缓冲的、因此输出噪声将由所选的外部输出缓冲器决定。 选择低噪声放大器。 运算放大器可能会给出与上面类似的图。 单位中的频率是输出频率/所需带宽。 有关常规噪声计算的更多详细信息、您可以观看 TI 高精度实验室系列运算放大器噪声(链接)。 我认为前两个噪声视频将让您更好地理解。 这张幻灯片从第二个视频开始介绍如何将噪声密度转换为 RMS 以及峰峰值噪声:

    选择外部缓冲器后、您可以完成此计算。   

    最棒的

    Katlynne Jones