This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:菊花链中2个 ADC 的行为和多个通道中/PWDN 的行为

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054742/ads1278-behavior-for-2-adc-in-daisy-chain-and-pwdn-in-several-channels

器件型号:ADS1278

尊敬的 TI 社区:

我有一个问题与我在菊花链中的两个 ADS1278上观察到的行为以及在 SPI TDM 动态(格式[2:0]= 000)中与我的 MCU (STM32H743ZI)进行通信有关。

我将致电:

ADC1 ADS1278、其 DIN 连接到 GND、DOUT 连接到另一个 ADS1278的引脚 DIN

ADC2将 DIN 连接到我的 MCU 的 ADS1278

不同情况:

-当两个 ADC 的所有/PWDN 都被禁用(上拉)时、我可以观察到/DRDY 正在工作

-当两个 ADC 的所有/PWDN 都被启用(GND)时、我可以观察到/DRDY 不再工作

-当 ADC1的所有/PWDN 被禁用并且至少一个 ADC2的/PWDN 被启用/DRDY 正在工作时。

-当 ADC2的所有/PWDN 都被禁用时、即使 ADC1的所有/PWDN 都被启用、/DRDY 也不再工作

如果我禁用 ADC2的所有通道、转换似乎不再起作用(因为在我不使用它们时、转换很重要)。

请解释原因。

我在数据表中找不到任何关于它的信息。

此致、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    /DRDY 信号由每个内部 ADC 生成、并组合在一起以生成输出/DRDY 信号。  为了使该信号正常工作、必须至少为1个内部 ADC 通道加电并使其工作。  当 ADC2中的所有通道都被禁用时、/DRDY 信号将不再工作。

    ADC1和 ADC2之间没有针对/DRDY 信号的连接或通信。  由于两个 ADC 都是同步的、因此您只需要监控2个 ADC 的1/DRDY 信号。

    在您的情况下、如果您希望能够在 ADC2关闭时对所有通道使用 ADC1、则应监控两个/DRDY 引脚。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的回复:-)

    一个想法:我不希望我的 MCU 获得两个不同的信号。 然后、我打算改用或门来获得这些信号中的任何一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    只要/DRDY 引脚处于 LO 状态且所有通道均已禁用、该功能就应该起作用。  我建议进行检查、因为这是数据表中未指定的内容。  否则、最好监控两个/DRDY 引脚。

    此致、
    Keith