This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:输出信号 DOUT 和 SCLK

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS114S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055282/ads114s06-the-output-signal-dout-and-sclk

器件型号:ADS114S06
主题中讨论的其他器件: ADS114S08EVM、 ADS124S08

请告诉我有关输出信号 DOUT 的信息。

产品型号:ADS114S06
评估板:ADS114S08EVM

我们在评估板上测量了3线 RTD、并使用示波器观察了 SCLK 和 DOUT。
因此、在8个周期 x 3组内观察到 SCLK、与数字输出结果相比、在第1组和第2组 SCLK 的时序上读取的 DOUT 信号似乎与输出结果匹配。

我在这里看到的问题是、第三组 SCLK 的用途是什么。   此时、也会输出某种 DOUT 信号。

CH2:SCLK CH3:DOUT

由于 ADS114S06是一个16位 AD 转换器、我认为输出结果将只有2组 SCLK (8个周期 x 2组= 16位)。

第三组 SCLK 的用途是什么?

最好的服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takazawa、

    欢迎来到 E2E 论坛!  本质上、ADS124S08和 ADS114S08EVM 的代码是相同的。  我不记得代码的哪一部分区分了这两个器件。  当直接读取数据时(而不使用 RDATA 命令)、如果在读取周期内传输了额外的 SCLK、输出缓冲器将绕回并重复转换数据。  在示波器屏幕截图中、您可以看到第一个字节和第三个字节是相同的。

    如果您发出 RDATA 命令、您还将看到重复的字节。  但是、在这种情况下、前两个字节将是相同的。

    EVM 的固件代码包含所有操作模式、因此非常复杂。  在开发代码时、您很可能会使用固定的操作模式、而直接读取数据时、只需读取前两个字节。  因此、您的想法是正确的、因为16位版本的器件系列只需要2字节的转换结果读取。

    此致、

    Bob B