This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 清除 DAC 功能不符合预期

Guru**** 2536350 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054884/clear-dac-function-is-not-as-expected

器件型号:DAC81416

您好!

我们在设计中使用 DAC81416、DAC 配置为单端模式、输出范围为0~20V。

我们计划使用清晰的 DAC 功能来强制 DAC 输出0V。

在数据表中、当/CLR 引脚处于活动状态时、输出应强制为零代码(在我们的配置中为0V)、但在我们的设计中、当/CLR 引脚 acitve (低电压)时、输出保持为20V、而不是预期的零代码(0V)。

是否有其它配置需要使 CLEAR 功能正常工作?

BR/Wang Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道这些示波器截图是什么? 蓝色是/CLR?

    请在上电后共享运行顺序。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Bule 为/CLR。

    DAC 配置有7个基本步骤:

     1.配置 SPIC委 会为 DAC 器件上电并启用流模式。 将 x"0A8C"写入地址03。

    2.配置 SYNCCONFIG 以启用同步输出模式。 将 x"FFF"写入地址06。

    3-6.  配置 DACRANGEn 将输出范围设置为0~20V。 将 x"22222"分别写入地址0A、0B、0C、0D

    7. 将 DACPWDWN 配置为相应的单通道上电。 将数据从 CPU (通道启用)写入地址09。

    配置后、每个基本周期向 DAC 地址10发送数据、并在传输后将 LDAC 引脚置为有效。 数据更新周期为10us。

    在 LDAC 引脚置位约60ns 后、清零信号可能会在基本周期结束时生效。

    BR/Wang Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、您在 LDAC 置位为右(低)后发出/CLR 命令? 应用/CLR 时/CS 信号的状态是什么? 在应用/CLR 命令之前、您是否等待输出稳定?

    在/CS 上升沿到/CLR 下降沿之间、我们需要40ns 的最小值。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LDAC 后应用/CLR 命令之前、您需要等待至少2.4uS。 基本上、/CLR 命令用作另一个 DAC 更新。 因此、您需要遵守数据表规格中的 tDACWAIT。

    否则、器件将忽略此/CLR 命令。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    实际上、当/CLR 为电容(低)时、LDAC 已取消置位(高)、/CS 信号为高电压。 /CS 上升沿和/CLR 下降沿之间的时间超过80ns。

    BR/Wang Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下图中 、将提取 LDAC 信号的状态、并在/CLR 命令之前应用该状态。 在/CLR 激活250ms 后、输出仍保持20V。

    /CLR 命令用作另一个 DAC 更新,这是否意味着发出/CLR 命令时应接收 LDAC 信号(低电压)?

    BR/Wang Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在/LDAC 为低电平时、您需要等待最小2.5uS、然后再应用/CLR 命令。

    请参阅下图以了解更多信息。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您的意思是/CLR 信号的负边沿应在/LDAC 后等待2.5ns、清除功能不仅由/CLR 的下降边沿触发、而且还包括低电压。

    BR/Wang Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是2.5nS、而是2.5uS

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解、这是一个拼写错误。

    BR/Wang Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我知道调试的状态。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它正常工作、感谢您的回答。 最好将上图更新到数据表中。

    BR/Wang Peng