This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:脚本编写

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054286/dac8742hevm-scripting

器件型号:DAC8742HEVM

您好!  

有人在  DAC8742HEVM GUI 中使用脚本功能?  为了使用脚本、应明确安装哪个版本的 Python? 我尝试了 Python 2.7.18和最新的3.10。 这两个版本都不起作用、在这两种情况下都不起作用。 我收到以下错误消息:

是否有关于脚本编写、如何工作或使用命令的说明?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗马

    在 Windows 10中有一个技巧。 首先、我将卸载最新版本的 Python (3.10)并坚持使用2.7版本。

    下载并设置 python 的2.7版本后、应禁用 Windows 应用程序执行别名。  

    • a.转到 Windows 中的“应用程序和功能”菜单(按开始按钮,键入“应用程序和功能”,按 ENTER 键)
    • 选择“应用程序执行别名”

    • 取消选中所有 python 值

    之后、我认为它应该起作用。 如果您仍然有问题、请告诉我。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我将两个 python 值都更改为 off (= German Aus)。 启动 GUI 后、我再次收到错误消息"未检测到 Python 2.7。 我安装了 Python 2.7.18。 来自 python.org

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗马

    我刚刚意识到这 适用于 DAC8742HEVM、它在用户手册中没有描述 python 脚本。 尽管可能有一个用于脚本编写的按钮、但可能不会为此 EVM 实施。 在某些较新的 EVM 中 、此功能在软件中实现、并在用户指南中进行了介绍。

    对于 DAC8742HEVM、python 脚本也不会为我打开。  但是 、python 对我拥有的其他 EVM GUI 软件是开放的。 这让我相信这个功能当时还没有完全开发出来。 我需要多检查一下这个问题、然后返回给您。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗马

    此时、我们不确定 EVM GUI 是否支持 python 脚本、因此我们可能需要一段时间才能确定这是否需要更改 GUI 软件。 现在、我将关闭此主题、我至少要提醒您、可以将器件配置保存到文件中、并在稍后从文件加载。

    如果我们能够使脚本正常工作、我将与您联系。

    吴约瑟