This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:反冲滤波器设计

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055143/adc3643evm-kick-back-filter-design

器件型号:ADC3643EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3643

您好!

ADC364x 的数据表提供了输入频率范围(直流到30MHz 和30MHz 到70MHz)的采样缝线滤波器设计的几个示例。

在本例中、输入频率范围约为380MHz 至400MHz。

对于该频率范围、什么是适当的毛刺脉冲滤波器?

此致、

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    对于如此高的输入、您可以使用干扰滤波器的带通配置、类似于 ADC3643数据表中的图8-5。 在 ADS 中、我设计的滤波器可能符合您的要求、但可能需要根据您的规格进行调整。

    e2e.ti.com/.../400-MHz-filter.zip

    另请考虑使用 ADC364x 系列的内部抽取功能。 如果信号带宽较窄(几 MHz)、则可以使用复杂抽取(与 NCO 一起)将~400MHz 信号移至抽取后的奈奎斯特区域(Fs/2)。 这将提高 SNR、并滤除可能影响测量的大量杂散/谐波。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    好的、我将按照您的建议使用带通配置。  非常感谢您的样片设计、它将对我非常有用。

    此致、

     Miguel