This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7029-Q1:设计中不使用运算放大器作为输入驱动器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7029-Q1, ADS7959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054332/ads7029-q1-design-without-opamp-as-input-driver

器件型号:ADS7029-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7959

大家好、

我正在设计一个在 ADS7029前面使用8:1多路复用器的设计、我正在尝试了解 ADS7029-Q1是否可以在没有运算放大器输入驱动器的情况下实际使用。

我根本不需要 非常快速地进行采样(最快为毫秒级)、如果我们移除输入驱动器、我还需要注意哪些其他风险/权衡因素?

最棒的

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    ADS7029可在没有驱动输入缓冲器的情况下使用、但正如您所注意到的、采样率是这方面最重要的因素。  

    添加缓冲器时、这会变得更加复杂、因为输入源现在也需要驱动多路复用器阻抗。  

    我建议查看 ADS7959-Q1、这听起来是一款非常适合您所分享内容的器件。 该器件具有一个8:1内部多路复用器、可选配公共驱动器运算放大器。 如果不需要、则无需使用。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回复! 这是一个极具性价比的应用、因此 ADS7959无法从该角度达到我们所需的位置。

    您是否可以向我指出任何附属品或公式、其中细分了在给定外部阻抗/电路的情况下可实现的采样率、以及我应该如何调整多路复用器和 ADC 输入之间的任何滤波组件的大小?

    我们计划使用 TMU1308-Q1作为参考。 以下是它的电气参数:

    这将用于监控不同的电源、因此总体方框图将如下所示:

    最棒的

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    我们有一个可下载的工具: 模拟工程师计算器 、可以直接帮助您完成此操作。  

    下载完成后、在"Data Converter (数据转换器)"下选择"ADC Drive without Amplifier (不带放大器的  

    以下是可用于查找不同信息的多个选项卡。 例如、如果您知道采样率、它将提供允许的阻抗、反之亦然

    根据提供的方框图、我建议使用第三个和第四个选项卡"给定采样率的输入电阻"和"电源监控器"  

    如果您对该工具有任何疑问、请告知我们。

    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cynthia、

    我是否正确地看待了这一点、即我的最坏情况 Rin 需要小于工具的计算值、以确保我们获得正确的样本?

    此外、是否有一份白皮书、其中显示了实际的计算步骤、以便我更好地理解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我正在帮助 Cynthia 开发这款工具。  如果您下载该工具、您将看到该帮助文件包含有关如何使用该工具的大量详细信息、以及一些理论公式和问题背景。  此外、还有一个高精度实验室视频、其中详细介绍了该工具背后的理论(请参阅下面的链接)。   

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-driving-sar-without-amplifiers?context=1139747-1140267-1128375-1139106-1147744

    我知道您希望快速扫描所有8个通道(1ms/通道)。  您需要连续运行此扫描还是定期对8个通道进行一次快速扫描?  换言之、您是否希望在8ms 内扫描所有8个通道、但在重新扫描通道(周期性单次触发)之前等待、或者您是否仅以1ms/通道的速率连续读取(连续采样)。  如果您执行周期性单次触发、则可以更轻松地使用大电阻器进行快速采样。

    您的输入阻抗 Rin 是多少?

    您能否确认您的最大采样率?  它是1ksps (每个通道为1ms)吗?

     感谢您帮助 回答我的问题。   我希望此工具能帮助您快速设计您的电路。  供参考。  完成设计后、我们可以对电路进行仿真、以进行额外级别的验证。

    此致 、Art