Other Parts Discussed in Thread: RM44L520, ADS1220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1220 主题中讨论的其他器件:RM44L520、
您好!
我将在应用中使用3个与 RM44L520 MCU 相同的 ASD1220电路。
我需要同时对所有3个 ADC 进行采样、但 MCU 只有2个 MibSPI 模块。 我想知道 ADS1220是否可以支持菊花链式 MibSPI、以便组合的数据流可以通过单个 MibSPI 读取到存储器中、而无需处理器开销?
如果无法实现、菊花链是否适用于标准 SPI 模块?
作为替代方案、如果我使用2个 MibSPI 加上标准 SPI (事务由 SPI 上的 CS 下降沿发起)-这是否起作用?
非常感谢您提前提供反馈或建议、
-Alan