This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7512:与 DAC121S101的比较

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7512, DAC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055168/dac7512-comparison-to-dac121s101

器件型号:DAC7512
主题中讨论的其他器件: DAC121S101

大家好、  

我的客户计划 将 DAC7512 SOT23封装替换为 DAC121S101。 是否有任何疑虑要这样做。 这些器件为引脚2、具有两个 SPI 接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我看不到任何问题。 DAC121S101的规格大多与  DAC7512相同或优于 DAC7512。 让客户仔细检查对其设计至关重要的规格。 基本操作相同  、包括0V 上电复位、轨到轨电压输出、低功耗和电源范围。  

    最棒的

    Katlynne Jones