This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038Q1EVM-PDK:GUI 上的时域数字输出

Guru**** 1081280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038Q1EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054832/ads7038q1evm-pdk-time-domain-digital-output-on-gui

器件型号:ADS7038Q1EVM-PDK

您好!

如果可能 、我将尝试查看 ADS7038Q1EVM-PDK 的数字输出。 查看 EVM 用户指南、我看到有模拟输入数据捕获(我可以看到我的输入)、但我没有看到任何输出? 是否有办法在 ADS7038Q1EVM-GUI 上查看数字输出?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    我不确定我是否理解您的问题?  

    如下面的用户指南所示、GUI 在时域上显示的数据实际上是来自 ADC 的测量数据。 这是 ADC 的输出。  

    数据显示在 Y 轴的代码中、可以在图形右上角将其更改为电压、如下所示为黄色。 也可以导出数据、此选项也以黄色突出显示。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    您是否询问通道何时配置为数字输出?

    在这种情况下、您认为在显示页面中看不到这一点是正确的。 您将需要通过输入跳线 JP5测量输出

    此外、在通道选择页面中、如下所示、数字输出配置为高电平或低电平。  

    此致

    Cynthia