This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:配置 AFE5832

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052747/afe5832-configuration-afe5832

器件型号:AFE5832

我调试 AFE5832、发现了一些问题。

1) 1) FCLK 可在同步模式和校直模式,下实现稳定解码、但不能在斜坡模式或正常模式。下实现

在 MED1426_REV1P1板上也是如此‘s,所以我认为问题可能是通过 SPI 配置的。

2) 2)按照我发现的方式、同步模式下的1.8V 电流大于正常和斜坡模式。

我在下面显示的加电顺序、感谢 能帮助我检查它的人。

(1)在上电后设置复位信号(周期约为100ns)

 (2)等待100ns、而不是通过 SPI 接口设置寄存器、

     步骤1 SPI_DATA <= 24'h00_0000;

 

     必须写入1

           步骤2 SPI_DATA <= 24'h03_0010;

           步骤3 SPI_DATA <= 24'HD1_0007;

          步骤4 SPI_DATA <= 24'HD4_0001;

 

     PLL 复位

     等待100us

     步骤5 SPI_DATA <= 24'h41_8000;

     步骤6 SPI_DATA <= 24'h42_8000;

      等待10us

     步骤7 SPI_DATA <= 24'h41_0000;

     步骤8 SPI_DATA <= 24'h42_0000;

 

     初始化寄存器

     步骤9 SPI_DATA <= 24'h01_0000;

     步骤#10 SPI_DATA <= 24'h04_0010;

 

     用于3 AD 时钟的 TR_TRIG

 

     步骤11 SPI_DATA <= 24'h03_0010;

     

      设置偏斜模式

     步骤12 SPI_DATA <= 24'h02_0100;

      设置同步模式

           步骤13 SPI_DATA <= 24'h02_0080;

 

           步骤#14 SPI_DATA <= 24'h15_0009;

           步骤#15 SPI_DATA <= 24'h21_0009;

           步骤16 SPI_DATA <= 24'h2D_0009;

           步骤#17 SPI_DATA <= 24'h39_0009;

 

           步骤18 SPI_DATA <= 24'HC7_0000;

 

      设置同步模式

           步骤19 SPI_DATA <= 24'h02_0380;

 

      设置正常模式

           步骤20 SPI_DATA <= 24'h02_0000;

 

   (3)如果需要在初始化过程后更改寄存器

     步骤1 SPI_DATA <= 24'h00_0000或24'h00_0010;(ADC 或 TGC 寄存器)

     步骤#2 SPI_DATA <= 寄存器地址和值。