This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:单次触发模式下的滤波器性能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054811/ads1255-filter-performance-in-one-shot-mode

器件型号:ADS1255

我有一个应用需要一个噪声极低的模数转换器、我需要能够将其与其他6个转换器同步、以便它们能够以完全相同的时间和速率进行采样。  我将查看 ADS1255。  它上面有同步输入、但它的工作方式很少。  是否有应用手册? 还是有其他更适合的转换器?  需要0至5V 的输入范围。

数据表说明了如何实现这一点、但没有提到这对滤波频率的影响。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、我不能使用单个多输入 A/D  我知道它们存在。  此 A/D 与其他6个模块一起驻留在各自的 PCB 上、并使用 RS-485驱动器与主 PCB 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    您是否想了解有关 ADS1255上同步功能的特定信息? 它基本上执行它所说的-在命令计时后(或者引脚被切换)、它开始转换过程。 如果同一 SPI 总线上有多个 ADC、则可以通过将单条 DIN 走线连接到 ADS1255上的 DIN 引脚来向每个 ADC 发送命令。 假设通信布线的长度、电感等类似(即无延迟)、每个 ADC 将接收命令并同时开始转换。 如果每个 ADC 选择的输出数据速率相同、则可以使用其中一个 DRDY 信号来指示所有数据何时就绪。

    我不确定您对这会如何影响滤波频率的问题是否理解。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是我过去使用 SAR 转换器并将其控制信号绑定在一起的情况。  在这里、我可以反复执行一次、也可以同步一次、希望它保持同步。  我会为所有 A/D 运行一个系统时钟、这样可能会起作用、但连续执行一次将保证这一点。  我的问题与 SINC 滤波器和数字滤波器的工作方式有关。  我将使用连续单次触发方法获得哪种频率响应?  频率响应是否与单次脉冲之间的周期有关、还是与纯系统时钟有关?  数据表中没有任何内容可以解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这是否会对噪声性能产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    频率响应如数据表第18-20页所示。 表12中包含滤波器3dB 带宽。 稳定时间(切换 SYNC 引脚和 DRDY 下降至低电平之间的时间)见表13。 该稳定时间也是转换周期、因为 ADC 在此期间持续转换。

    因此、如果您在 ADS1255中选择了1000SPS 数据速率并切换了 SYNC 引脚、DRDY 将下降至低电平、以指示新数据在~1.18ms 内准备就绪。 如前所述、您应该监控 DRDY 以识别新数据的时间、或者您可以始终尝试使用外部计时器(或 MCU 中的计时器)计时数据读取。 当与 SYNC 引脚组合时、后一种方法是最佳的、这样您就可以准确地知道转换何时开始。 否则、外部计时器和 ADC 可能会随着时间的推移而不同步。

    由于在此期间 Δ-Σ 调制器和数字滤波器均未激活、因此转换之间的周期对数字滤波器或频率响应没有任何影响。 此外、出于同样的原因、这不会影响噪声。

    我还将向您介绍我们的高精度实验室- ADC 内容、其中提供了有关 SAR 和 DS ADC 的行为和操作的大量基本信息: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    布莱恩