This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:所有模拟输出上10V 的固定偏移

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054792/dac8718-fixed-offset-of-10v-on-all-analog-output

器件型号:DAC8718

主席先生,

希望你可以。 我已经使用 DAC8718两年多了。 根据 DAC8718的数据表、应遵循特定的上电顺序。 首先、数字电源(IOVDD 和 DVDD)均连接至3.3V、然后应应用模拟电源(AVDD = 15V、AVSS=-15V)、最后应应用 Vref = 3.3V。 遗憾的是、我们在设计中未实施该加电方案。 幸运的是、它已经运行了2年多、但今天它提供了固定的10V 偏移。 尽管如此、我尝试更改偏移寄存器中的值、但不会发生任何情况。 但是、更改输入数据寄存器确实会更改模拟输出、但具有相同的10V 偏移。 在设计中、我们将同时施加所有这些电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awais:

    您可以共享原理图吗? 您的数字输入是否不正确? 也许有必要用示波器来确认数字输入。  更改电源斜升顺序是否会改变此行为?

    谢谢、

    Paul