This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:关断引脚

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054700/ads1278-power-down-pin

器件型号:ADS1278

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 在我们的客户 设计中、ADC 必须始终开启、 因此  必须 上拉 PWDN (低电平有效)引脚。   
我的问题是:可以将 PWDN 引脚直接连接到 Vcc、还是需要放置一个上拉电阻器?
如果他需要放置一个上拉电阻器、它的值应该是多少?
希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    PWDN 引脚可直接连接到 Vcc (IOVDD)。  

    如果您希望通过将引脚拉至接地来暂时关闭每个通道、则可以选择使用10kohm 上拉电阻、否则、您不需要额外的电阻器、只需将 PWDN 引脚直接连接到 IOVDD 电源电压即可。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用