This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82EVM:电路板未上电

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053485/dac39j82evm-board-is-not-powering-up

器件型号:DAC39J82EVM

我们购买了2个数的 DAC 评估板 DAC39J82EVM。

一个来自 TI 在线、另一个来自 DigiKey。
我们使用这些2个月以来的电路板进行开发和表征。

现在、这两个电路板都不供电。

想知道修复这些电路板的程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    我们是否确定对 EVM 施加了正确的电压? 电路板/EVM 是否有明显损坏?

    我在内部工作、以了解更换电路板的正确步骤。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    请提交更换 EVM 的客户服务请求。 请使用以下链接:

    ticsc.service-now.com/csm

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    电路板随附了 AD-DC 适配器、我们始终使用相同的适配器进行上电。

    电路板没有明显损坏。

    我们已经订购了两块电路板(一个来自 TI 在线产品、另一个来自 DigiKey 产品)、它们都已停止工作。  

    我们测量了板载电压(TP19)并观察到以下情况:

    • 该电压为零
    • 电路板2、此电压为2.5V

    请向我们提供后续步骤的最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    请断开交流/直流适配器的连接、并在 TP19处放置5V/3A、然后查看电路板是否再次恢复工作。

    也可以移除 FB20。

    此致、

    Rob