This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:对 ADC 卡进行编程时、JESD 链路未打开

Guru**** 2554150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052526/adc12dj3200evm-jesd-link-not-up-when-programming-the-adc-card

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMK04828

你(们)好

我使用的 ADC12DJ3200在 JMODE 0下工作、Fs=1250 MSPS。 串行器/解串器的运行速率为5Gbps。 从 LMK04828生成的 FPGA 时钟为125MHz (DCLK=10)。 我正在使用 ADC 内部测试模式模式图形进行测试。 下面是 ADC GUI 中 JESD204B 设置的屏幕截图:

LMK04828时钟输出设置为:

但是、当我使用这些设置对 ADC 器件进行编程时、我的 JESD 链路状态不会上升。 同步信号也始终为低电平、如下所示

我在这里丢失了什么吗? 期待您的回复。

此致

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    在 K28.5测试模式下、ADC 将反复传输 K28.5字符的连续流、并且 SYNC 信号将保持低电平。 ADC 的工作状态符合预期。 您能否澄清尝试测试的内容?  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    感谢您的快速响应。

    我正在尝试使用 JESD204B 执行 ADC12DJ3200与 FPGA 器件的互操作性。 目前、我正在使用内部测试模式进行测试、并希望在 FPGA 端正确接收这些模式。 但是、当我对 ADC 卡进行编程时、JESD 链路不会像我在上一篇文章的屏幕截图中所示。 感谢我在 K28.5测试模式下纠正了同步信号的行为、但即使我尝试其他测试模式、如斜坡、重复 ILA 等、同步信号仍然很低、JESD 链路也不能正常工作。

    我很好奇地知道为什么我的 JESD 链路不会出现。 我认为时钟没有问题、因为 PLL 已正确锁定、我在这里遗漏了什么?

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    有什么意见可以告诉我吗? 只需添加、我使用的是 JMODE0、参数是根据 JESD Rx IP 中 ADC 数据表的表19设置的。 当前使用8通道配置进行测试。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您应该能够检查 FPGA 侧的 PLL 状态 、以确保它们已锁定。  

    您是否还能为从 FPGA 到 ADC 的同步信号提供良好的电气连接? 要检查 FPGA 侧的 SYNC 信号是否切换为高电平和低电平、并确保寄存器地址0x208的 BIT5按预期切换。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    PLL 似乎锁定在 FPGA 端、您认为此处需要测量时钟吗?

    关于同步信号、我怀疑该同步信号 从 FPGA 到 ADC 的映射。 在 ADC 用户指南中、我只能看到与 JESD 输出和 FMC 引脚相关的映射。 我找不到需要如何处理与同步信号相关的映射。

    您能就此提出建议吗?

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

    SYNC_SE 信号连接到 ADC EVM 上 FMC+连接器上的 H31引脚。 您可以使用以下链接从 TI.com 下载 ADC EVM 原理图。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc697

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    感谢指针指向 ADC 原理图、我注意了同步信号映射。 但 JESD 链路状态仍然不会上升、同步信号仍然很低。

    >>您是否还能通过良好的电气连接实现从 FPGA 到 ADC 的同步信号。 要检查 FPGA 侧的 SYNC 信号是否切换为高电平和低电平、并确保寄存器地址0x208的 BIT5按预期切换。  

    我尝试将 FPGA 侧的 SYNC 信号从高电平切换为低电平(默认情况下始终为高电平)、但寄存器地址0x208的 BIT5仍然保持低电平。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    这表明 FPGA 和 ADC 之间的同步信号之间没有良好的电气连接。 您首先必须确保可以修复同步连接问题、然后才能继续。  

    此致、

    Neeraj