This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:组件未通电时输出

Guru**** 2513575 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052208/ads7128-outputs-when-component-not-powered

器件型号:ADS7128

各位专家:

我可以要求您确认吗? 我们的客户 对 ADS7128有问题。 客户表示:
"在我们的设计中、此 GPI 扩展器用于控制直流/直流。
我们为 AIN0/GPIO0引脚添加了外部上拉电阻(100k)。
我们发现、无论上拉电阻器如何、在未上电时、ADS7128都会使输出下降(低电平)。
请确认该组件在未通电时的输出为低电平。"

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、  

    我将对此进行研究、我将必须在 EVM 上检查此情况、因此请给我一些时间。  

    我不认为会考虑 ADC 在器件未通电时的行为。 查看数据表、 模拟输入具有 ESD 二极管、当模拟输入电压高于 AVDD 电压时、这些二极管将导通。 从您的描述中、似乎正发生这种情况、您提到您"关闭"了器件。 发生这种情况时、ESD 将重定向 AVDD 源的电流。  

    器件如何断电?  

     

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald  

    我使用 AIN7/GIO7在 EVM 上对此进行了测试、请参阅下面的原理图。 当 EVM 未连接到任何部件、没有电源、并且 R19的高侧提供了直流信号(保持的电压)时、它不会被下拉。 不过、我将注意到在 AVDD 处测量的电压会增加。  

    该器件将输入引脚默认为 AINP、这意味着在启动时、在您将其断电后、所有8个输入都将作为模拟输入运行、直到它们在其他情况下进行编程。  

    我建议不要关闭器件电源。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    非常感谢您的详细回答和帮助。 我会将此信息转发给我们的客户、如果我们需要进一步的帮助、我会告诉您。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、  

    快速问题、他们是否在系统中使用隔离器?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cynthia、

    我仍然没有收到我们客户的任何回复、一旦我再次收到他们的回复、我就会确认。 谢谢你。

    此致、
    Gerald