This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560EVM:数据流的连续存储

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053883/ads5560evm-continuous-storage-of-data-stream

器件型号:ADS5560EVM

尊敬的 TI 团队:

我们将 ADS5560EVM 与 TSW1405结合使用。 是否有办法从 TSW1405评估板获取连续的数据流、我可以在何处获取数据?  我们希望单独保存数据并在稍后进行分析。 我们已经尝试了 GUI 和此处提供的选项、并浏览了 Automation.dll。 在另一种方法中、我们尝试通过串行总线(USB)直接点击数据、但这不起作用。

使用的 bash 命令有:
stty raw -echo <dev/${USB} (Linux)
键入 COM5 (Windows 10)

此致、

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    HSDC Pro 可以选择单独保存数据、以便稍后进行分析。 这可以通过选择'File '->'Save Integer I32 Codes as CSV file'来找到。  不能选择实时流式传输数据。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    HSDC 专业版 µs 的单次采集对我们没有帮助、因为要分析的突发脉冲之间最多可以有2秒、而突发脉冲的长度只有400 μ s、频率高达5MHz。 我们可以通过平均采集 FFT 查看信号、但仅保存最后一组数据。 是否可以在 TWS1405上对 FPGA 进行重新编程以实现连续数据采集?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您是否希望对大量样本的 FFT 求平均值、或对多个数据采集的 FFT 求平均值?

    如果您希望在大量样本中对 FFT 求平均值、则根据您在上面给出的详细信息、需要大约1G 的存储器。 TSW1405受64K 存储器的限制、因此这不是该采集卡的选项。

    如果您希望在多个数据采集中对 FFT 求平均值、则可以使用 HSDC Pro 中的捕获选项将该数据写入 bin 文件。

    此致、Amy