This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:模拟输入的输入

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054521/ads112c04-input-of-analog-input

器件型号:ADS112C04

尊敬的技术支持团队:

您能否向我展示 模拟输入阻抗的详细值?

根据数据表、模拟输入与内部 PGA 相连、因此具有高阻抗。  

此致、

 TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    ADS112C04实际上有两种可能的输入条件。  一个是高阻抗 PGA 路径、另一个是旁路 PGA 以用于单端测量。  另外还有两种工作模式、其中输入电流也可能不同、这是正常模式和 Turbo 模式。  输入电压和工作温度也会影响输入电流。  因此、我们提供输入电流规格、而不是提供阻抗值。  在电气特性表顶部的第6.5节中的 ADS112C04数据表中给出了输入电流。  此外、为了更好地全面了解各种工作条件下的输入电流、图4至11显示了电流的典型响应。

    此致、

    Bob B