Other Parts Discussed in Thread: DAC80501
主题中讨论的其他器件:DAC80508EVM、 DAC80501
我使用 tenensy 4.1通过 SPI 控制此评估板。 JP1和 JP2关闭、JP3和 JP4打开。 即使 ref div 设置为1、我仍然无法获得 DAC 输出。 我也无法关闭内部基准。 我使用了相同的代码来控制 DAC80508EVM、这起作用了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501
我使用 tenensy 4.1通过 SPI 控制此评估板。 JP1和 JP2关闭、JP3和 JP4打开。 即使 ref div 设置为1、我仍然无法获得 DAC 输出。 我也无法关闭内部基准。 我使用了相同的代码来控制 DAC80508EVM、这起作用了。
附件是代码。 基准电压为2.5V (并且我无法关闭内部基准)。
您好!
在发送0x03、0x01、00时帧看起来正常。
您能否执行以下操作进行调试
为器件加电并执行以下寄存器读/写操作
1.读回寄存器0x02、确保读出的值全部为零(DAC 将处于异步模式)
2.读回0x03处的配置寄存器、这应该读出全部为0
3.将0x0100写入增益寄存器(地址0x04)
4.读回0x04以确保数据确实为0x0100。
5.读回状态寄存器(地址0x07)以确保读出的值全部为0。
5、写入 DAC_DATA
此致、
AK
您好!
这一批电路板没有故障。 我使用的是同一批次中的一款 EVM、它工作正常。 我没有为器件准备好 I2C 代码。
如果您怀疑 EVM 已损坏、我可以安排新的 EVM。 请将您的地址发送至 a.k@ti.com
此致、
AK