This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:支持 Intel Arria 10 SoC

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, TI-JESD204-IP, DAC38RF82
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052209/ti-jesd204-ip-support-for-intel-arria-10-soc

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:DAC38J84DAC38RF82

您好!

我想将 DAC38J84连接到 Intel Arria 10 SoC。 如果您可以为此应用支持 TI-JESD204b IP、那将大有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S:

    TI-JESD204-IP 目前仅支持 TI-JESD204-IP 页面上显示的 Xilinx 系列。

    TI 正在为 Intel FPGA 开发和测试 JESD IP。 一旦这些文件准备好发布,将作出正式宣布。

    预计时间应 在年底或2022年初

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。 是否可以向我发送预发布版本、以便我可以开始集成 IP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S:

    我正在与我们的团队核实预发布版本的可用性。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在尝试将 DAC38J84与 Intel Arria 10 SoC 开发套件相连接。 是否有任何示例程序可用于通过 JESD204b 将 Arria 10与 TI DAC 连接?  

    是否有 IP 预发布版本的更新?

    此致、

    S. Majumdar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S:

    我已经向我们的团队核实、发现 IP 还不够好、无法提供预发布版本。 一旦《执行计划》就绪,将作出正式宣布。

    我们提供了 DAC38RF82和 Intel Arria 10开发套件的参考设计。  随附参考 design.e2e.ti.com/.../slac771a.zip

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢大家分享该参考设计。

    我将等待 IP 正式发布。

    谢谢、此致、

    S. Majumdar