This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035:抗混叠滤波器设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052807/amc1035-anti-aliasing-filter-design

器件型号:AMC1035

您能否帮助检查具有电阻分压器的抗混叠滤波器的设计值是否正常? 截止频率现在设计为6.6MHz。  

MCE 引脚连接到 GND。 CLK 频率为20Mhz。 器件内的采样率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    器件的采样率等于 20MHz (Fclkin)。 话虽如此、我们通常建议以调制器速率~1/2的截止频率。 因此、截止频率为6.6MHz 的滤波器是一个很好的起点。 请注意、如有必要、始终可以将电阻器和电容器值关闭以实现不同的截止频率。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    这些电阻器的设计是否存在任何负载影响风险?  

    我们使用电阻分压器8.25k 和1.8k、抗混叠使用大约1k Ω,

    我们担心该抗混叠滤波器会使分压器的精度不如我们最初设计的精确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

     由于 AMC1035具有1.6Gohm 差分输入阻抗、这不应成为问题。 由于 AMC 输入端的输入电流较低、因此误差可以忽略不计。 我运行了一个快速仿真来显示您的系统具有高输入阻抗与低输入阻抗。 您可以看到 、低输入阻抗系统中的误差较大、而具有高输入阻抗的系统中的误差小于0.01%

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadron:

    感谢您的解释、直流信号似乎无需担心。  

    但是、我们将使用它来感测电流信号。 该波形将像600Hz 频率和20kHz 三角波。  

    我们需要感应这个20kHz 三角波形。 我们需要考虑抗混叠滤波器的 R 和 C 值、以确保负载效应。

     是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    RC 滤波器的截止频率远高于输入信号频率、这是很好的。 如上所述、由于 AMC1035的输入阻抗 为~1Gohm、因此流入器件输入的电流极少。 这为原理图中 R3和 Rfilter 的值提供了一个非常宽松的约束。  


    此致、

    Aaron Estrada