This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:申请 AIB PCB 布局

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053560/ddc264evm-request-for-aib-pcb-layout

器件型号:DDC264EVM

尊敬的 TI 支持:

我们目前正在使用 DDC264EVM 板及其 AIB。 为了根据我们的需求定制 AIB 板、您能与我们分享 AIB 的 PCB 布局吗?

很高兴提供更多详细信息、

此致

千山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    请找到 下面所附 AIB 板的 Protel 99SE 设计文件。

    谢谢

    -TC

    e2e.ti.com/.../ain_5F00_a.ddb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    由于共享了.DDB 文件、我尝试使用 Eagle/CS 访问/导入.DDB 格式、但未成功。 是否有机会接收与 Eagle/CS 或 KICAD 兼容的文件?

    此致

    千山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    遗憾的是、我们没有 Eagle/KiCAD、因此我不知道它使用的文件格式。 我已将布局文件转换为 PCAD-ASCII (如果有用)。 AIB 设计非常简单、因此、如果您要自定义现有设计、在 Eagle 中更容易重做布局。   

    谢谢

    -TC