This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:[ADS131B04-Q1]有关器件差异和替代方案的查询

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1051561/ads131b04-q1-ads131b04-q1-inquiries-about-part-differences-and-alternatives

器件型号:ADS131B04-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

大家好、TI 支持团队

请解释以下两个部分之间的差异。

此外、请检查这两个器件是否可互换。

从我确认的内容来看、这两个器件似乎可以通过 TSSOP 封装实现 P2P。

请确认上述请求的内容。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    很抱歉、我在您的帖子中看不到您比较的器件。 我假设使用 ADS131B04-Q1和 ADS131M04?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim

    很抱歉我的答案迟到了。

    您提到的两个部分是正确的。

    请回答这两个器件之间的差异。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    ADS131M04和 ADS131B04-Q1引脚对引脚兼容。
    以下是 ADS131B04-Q1中最重要的不同之处:

    • 添加了输入缓冲器、可增加输入阻抗、但也会限制输入电压范围。
    • 添加了内部振荡器。 请注意时钟寄存器中位7的差异。
    • 失调电压误差和温漂。
    • 在增益= 8时提高了噪声性能。
    • 删除了通道间相位延迟选项。
    • 删除了直流块滤波器。
    • 删除了电流检测模式。
    • 不支持1.8V SPI 接口。
    • DRDY 引脚行为选项的一些其他细微更改。

    此致、
    Joachim Wuerker