This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299增益未更新。

Guru**** 2554390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053690/ads1299-gain-not-updating

主题中讨论的其他器件:ADS1299

我使用 ADS1299评估板来记录 EEG 数据并将其显示在 LabVIEW 上。 我们使用的增益为 x24、每个电极的 Byte 输出为8388608。  

当我将增益减小到任何其他值时、该值不会改变。

我正在使用 CH[1:8]SET 控制寄存器更改 PGA 增益。  如果您需要其他详细信息、请告诉我。

谢谢、

Rommel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rommel:

    欢迎来到 E2E 论坛!!!  

    您的输入看起来会导致 ADC 输出在负满量程(ADC 输出代码0x800000)处饱和。 请确保为器件输入通道设置正确的共模电压偏置? 有关模拟输入要求的更多信息、请参阅数据表中的第9.3.1.2和9.3.1.3.1节。

    谢谢、

    -TC