This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7818:VREF 端口的电压精度输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052306/ads7818-voltage-precision-output-by-the-vref-port

器件型号:ADS7818

您好!

我的客户需要帮助。

ads7818的 VREF 端口的电压精度输出是多少? 2.5V±5mV 或更低?

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    有关内部基准的信息、请参阅电气特性表。 我在下面发布了一张图片:

    ADS7818P 的最小/最大值分别为2.475V 和2.525V。 ADS7818PB 的最小/最大值分别为2.48V 和2.52V。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mengfan。 我将此回复标记 为 TI 认为已解决并关闭主题。 谢谢你。  

    此致、
    Aaron Estrada