This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2510:模拟输入电阻

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053627/amc1303m2510-analog-input-resistance

器件型号:AMC1303M2510

各位专家:

数据表中提供了有关差分模拟输入的说明。 有一句话" AMC1303x25x 的差分输入电阻为22k Ω"。 "22k 欧姆"来自什么? 如图55所示、有220k Ω 电阻器。 它们是相同还是不同的?

我的客户将使用 AMC1303来测量高侧直流电流。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    22k Ω 和200k Ω 是不同的、实际差分输入阻抗为22k Ω。 如果您使用的是低值分流电阻器、测量直流电流不应成为问题。  

    此致、

    Aaron Estrada