This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8162:DAC8162和 DAC8162T 之间的差异。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8162, DAC8162T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053874/dac8162-difference-between-dac8162-and-dac8162t

器件型号:DAC8162

大家好、

我想知道 DAC8162和 DAC8162T 之间的差异。
这两种芯片是否不同?
您能详细介绍一下不同的规格吗?

我对数据表有一些疑问。

1:您是否有 DAC8162T 的 INL 规格?
  

2: 您是否有以下图形的14位版本?


此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

     DAC8162T HAST TTL 逻辑被启用。 所有其他规格相同。 您可以在逻辑输入部分看到 DAC8162T 的逻辑高电平为2.1V

    DAC8162的逻辑高电平为0.7xAVDD:

    DAC8162T 的 INL 在静态性能部分中作为相对 精度给出。 它与 DAC8162相同。

    我看不到这些数据表数据的任何14位版本。

    最棒的

    Katlynne Jones