This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:原理图审阅

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053103/ads1246-schematic-review

器件型号:ADS1246

实现

请您查看随附的原理图。  从我上一篇文章开始、读取0到~70伏的电压、

通过按预期步进 SYS0寄存器功能的 PGA 半字节来自动调整范围。   

注意:R114和 R122为 DNP。

提前感谢

Neale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neale、您好。

    一些意见:

    • 我无法看到 AVDD 和 DVDD 是如何生成的、因此希望这是从干净、经过良好调节的电源获得的
    • 我们通常不建议使用分离的接地平面。 我注意到您有不同的模拟和数字接地网、这通常意味着分离的接地平面。 请注意
    • 有时、电源线中的铁氧体会根据其直流阻抗而导致问题。 在某些情况下(从断电到转换、使用 PGA 等)、ADC 可汲取10s 的瞬时电流。 铁氧体上可能会产生压降、从而导致电源电压下降。 再说一次、这本身并不是错误的、只需记住这一点即可

    我没有检查电路以确保其按预期工作(我将其留给您)、只是对 ADC 及其相关电路的一般性回顾。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan

    再次感谢您!