This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:不能在 SPI 模式下工作

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053422/dac8742hevm-doesn-t-work-in-spi-mode

器件型号:DAC8742HEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我 使用 DAC8742HEVM 的默认设置(HART 模式、来自 USB2ANY 的电源、GUI 中选择的 SPI 模式)。  通过高级配置中的 DAC8742HEVM GUI、我生成写入或从低级配置 I 设置 MOD_EN 和 MODEM_CONTROL 寄存器中的 RTS 位。 之后 、我 希望 在 MOD_OUT (1200Hz 或2200Hz)上出现 HART 信号。 遗憾的是、它不起作用。  

如果我使用示波器 SPI 信号 CS 和 J6连接器上的 CLK 进行测量、则没有转换。 我认为 USB2ANY 在 SPI 模式或类似模式下无法正常工作。 USB2ANY 上的状态 LED 持续闪烁。

有关电路板配置和 GUI 设置的信息、请参见下图。

感谢你的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗马

    我需要对其进行更多测试、然后再返回给您。 我现在在运行软件时遇到了一些问题。

    您可以检查的一个简单方法是检查 TP1上的基准电压输出。 通过测量该值、您可以在启用精密基准时看到1.5V 基准、在禁用精密基准时可以看到它关闭。 这可以通过 SPI 接口进行检查、您可以看到 USB2ANY 是否 真的没有发送信号。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的帮助。 1.5V 基准被禁用。 当我在 GUI 中启用内部基准时、我可以测量 MOD 输出上的 HART 信号(1200Hz、2200Hz)。 我使用"生成写入"功能(5个0xFFs)通过 SPI 总线发送数据。