Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
- J9 -已关闭
- J2 -开路(已停用 Reset_L)
- J3-打开
- J12-(1-2)(VSS=GND)
- J11 -开路(我们使用内部基准)
- J10-(1-2)(来自 J8的 VIO 电压)
- 对于正常运行、我们是否需要提供 VCC 电压? 还是应将该引脚保持悬空? 如果该引脚需要电源、应该使用什么电压? 根据数据表、VCC 引脚应由9V 至41.5V 的电压供电。 但我们不希望 DAC 输出在该范围内。 因为我们需要 DAC 输出 为0V-5V 范围。 如果使用5V 电源供电、是否正常?
- 当我们探测复位信号时、它始终为高电平。 按以下顺序探测复位:
- VDD/VAA = 5V
- 将 USB2ANY 连接到 PC
- 打开 DACx1416EVM 工具。
一旦工具被打开、复位线就会升高。 我们是否需要 POR?