This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:关于零量程误差

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, LM7705, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052916/dac8760-about-zero-scale-error

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: LM7705LM27761

大家好、

 

我们正在评估单极范围(AVDD11VAVSSGND)下的 DAC8760、且电压范围为0V 至5V。

如果数据电阻器为0x0000、VOUT 约为12mV、因此高于预期值。

因此,我们想知道这一原因。

 

----

[第1季度]

℃、25 μ V 时的最大零标度误差为±0.6mV (最大值)

但是、我们的结果是12mV。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

----

 

[第2季度]

您能告诉我们脚房的含义吗?

脚空间是否会影响零量程误差?

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、零标度误差假设存在一定程度的余量-这会在这些误差中产生两个极性(+/-0.6mV)。 如果在单极情况下没有-0.5V 的余量、则零量程误差将仅为正、因为输出缓冲器将不能负摆幅。

    如果没有-500mV 的余量、我们可以预期该器件会出现更多的零标误差。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我知道必须将其设置为“AVSS=-500mV”才能获得“footroom =500mV”。

    我的理解是否正确?

     

    如果没有,请告诉我们如何实现“脚空间=500mV”?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们需要 AVSS 上的-500mV 电压

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK-San、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    我已经看到过为该器件的 AVSS 生成一个小负电源的情况。 LM7705可用于此目的。 虽然该负电源电压约为-0.23V、但它可能足以在低至 GND 的电压下运行。

    我在这里找到了一篇关于它的文章:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/358718/dac8760-running-with-single-supply-0v-12v

    还有另一篇关于将 LM27761用于-1.5V 电源的文章:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683883/lm7705--0-5-v-source-for-avss-dac7760

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ak-San、Joseph-San、

     

    感谢您提供信息。

    我有两个问题。

     

    ----

    [第1季度]

    我想使用 HTSSOP 封装将脚空间保持在大约0.23 ~ 0.5V。

    您能否告诉我们如何处理电源输入端子?

     

    -1引脚(AVSS)=-0.23V 至-0.5V

    -散热焊盘=AVSS=-0.23V 至-0.5V

    -10和11引脚(GND)=0V

    -24引脚(AVDD)=11V

    ----

     

    [第2季度]

    如果我向 AVSS 引脚提供负电压(-0.23V 至-0.5V)。

    我想、AIS (消耗电流)将增大。

    它将增加多少?

    如果您有任何信息、请告诉我们吗?

    ----

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚10是 HTSSOP 封装中的 SDO、请勿将该引脚接地。 休息一下,一切都很好。

    回到 AVSS 电源的功耗、将根据输出条件从 AVSS 电源消耗额外的电流。 有关 AVSS 电流、请参阅下表

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK-San、

     

    感谢您的快速回复和建议。

    而且、我之前发送的评论中有一个错误。

     

    错误:10和11引脚(GND)=0V

    正确:11和12引脚(GND)=0V

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚11和12为 GND。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK-San、

    我还有一个问题。

    我想为 AVSS 使用-5V (而非-0.5V)。

    我明白没有人担心。

    我的理解是否正确?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功耗将会增加。

    否则没有问题。

    此致、

    AK