This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8162:DAC8162输出中的振荡

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8162, XTR111, OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052535/dac8162-oscillations-in-dac8162-output

器件型号:DAC8162
主题中讨论的其他器件: XTR111OP07
我们在 DAC8162中观察到了一个问题。 详细信息如下:
在正常环境温度约为40C 时、DAC 输出没有波动、在40至45°C 后、器件的行为异常。 当通过 SPI 提供的输入是固定的时、DAC 输出中会出现振荡。  
以下是供您参考的视频链接:
我们允许 DAC 提供2V 恒定输出。  Fluke 读数是 DAC 的输出。
DAC 的5V 电源也是恒定的、它通过 XTR111提供。  
期待您的支持。  
此致、
Pittam M
研发设计|温度
 +91-9892579309
SELEC 控制产品有限公司
图编号 EL-27/1,电子区,
TTC Industrial Area、MIDC、Mahape、
Navi Mumbai -400710、
印度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pittam、

    我们无法访问 google 驱动器链接。 您能否在新的注释中通过插入->图像/视频/文件选项附加视频? 您还可以共享 DAC8162和 XTR111的原理图吗?

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20211110_5F00_144438_5F00_681_5F00_compressed-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.mp4

    请查看随附的问题视频。

    还附上了原理图。

    --

    此致、

    Pittam M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图? DAC 输出上的负载是多少?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pittam、  

    感谢您观看本视频、但原理图未通过。 您可以重新发布吗?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 您是否正在监控 DAC 输出或 V0+和 V0-(我是指2和3上的跳线)?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    DAC 输出中存在振荡。  

    已经在有无进一步电路的情况下测试了 DAC 输出、但结果保持不变。

    实际上,通过 V0+& V0-发现问题,在进一步调查发现正是 DAC 输出振荡。

    请建议出错的地方。

    此致、

    Pittam M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您断开了电流和电压输出级并检查了吗?

    我认为问题是在电压输出级中使用 OP07。 根据电路、OP07放大器级不稳定。 您能否取下负载电容器并进行检查?

    另外、为什么您将390K 和100K 的大电阻器用于增益级?

    此致、

    AK