This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:适用于 ADS1278EVM-PDK 的 C5507A 凝胶

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, TMS320VC5507, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053405/ads1278-c5507a-gel-for-ads1278evm-pdk

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: TMS320VC5507ADCPro

您好!

我们的客户使用了 ADS1278EVM-PDK、但 在 CCS 中创建新工程时没有"TMS320VC5507"可供选择、 是否选择"TMS320VC5509"等效?  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    TI 不再支持这些处理器。  我怀疑客户需要使用较旧版本的 CCS、但我不确定。  此外、由于处理器的使用寿命、精密 ADC 团队不再能够更改或修改代码。

    我建议您联系处理器团队、了解当前版本的 CCS 是否可与  TMS320VC5507配合使用。  在任何情况下、TI 都无法为客户提供定制代码或与处理器相关的问题。  我们只能帮助解决有关使用 EVM 硬件和所提供的 ADCPro 软件的问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用