This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7612:ESD 等级/DAC7612UB/2K5

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1053208/dac7612-esd-ratings-dac7612ub-2k5

器件型号:DAC7612

您好!

P/N:DAC7612UB/2K5

我正在为此零件号创建交货规格。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。

数据表

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7612.pdf?ts=1636680862890&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DDAC7612UB%252F2K5%2526nr%253D5


(数据表为 SBAS106。)

谢谢、

武城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与我们的质量团队核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在该器件上使用 ESD-HBM 方法进行了测试、通过了1kV 测试。